This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167:加电/断电行为

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167, LM809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166941/sn65c1167-powering-up-down-behaviour

器件型号:SN65C1167
主题中讨论的其他器件: LM809

您好!

我在收发器上电和断电时遇到数据不一致的问题。

因此,我的问题是:当 Vcc 在1.5V 范围内时,是否可以安全地使用接收器使能输入引脚(以及相应地使用接收器输出的高阻抗状态)... 4.5V?

提前感谢您、

此致、

Thomas Baumgartner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们不保证在 rec 之外运行。 工作范围-因此 VCC = 4.5V 至5.5V。 超出该范围、器件可能会出现意外行为。  

    话虽如此-为避免损坏/RE 引脚(因为您将其保持在高电平)-应通过电阻器将其上拉至 VCC、以便/RE 引脚不会每个引脚都具有 VCC + 0.5V 的值 (之后、输入二极管会将电流分流到 VCC 轨、并可能损坏收发器的内部)-这将是在加电和断电期间保持 R 高阻抗的最可取方法。

    但是、您在应用中看到了哪些问题? R 输出是否在加电/断电期间发出信号?  

    请告诉我、因为我想更好地理解您看到的具体问题、看看问题本身是否会有另一个问题。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您的提示回复。

    此时/RE 引脚连接到 Vcc (不带电阻器)。

    SN65C1167用于半桥模块的栅极驱动信号(它进一步连接到隔离器 ISO7841FDWW (R))。

    在为包含 SN65C1167和隔离器的系统加电或断电时、SN65C1167具有未定义的输出电平(也会发生变化、例如随机振荡) 和-由于隔离器最迟在 Vcc>2.25V 时开始工作、因此半桥接收到错误的开关命令、直到 Vcc 达到约4V 并且 SN65C1167开始正常工作。

    因此、想法是使用电源正常指示器 IC (类似于 LM809/810)保持/RE 引脚处于关闭状态。

    我的另一种选择是使用此电源正常指示器 IC 和一个在1.75V (隔离器可能工作的最低电压)之前开始工作的与门、并将该门置于 SN65C1167和隔离器之间。

    但也许我错过了一个简单而有效的解决方案

    此致、

    Thomas Baumgartner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我认为、根据您看到的问题、供电过程中的工作电压较低、这可能是因为逻辑和接收器阈值在4.5V 至5.5V 工作期间无法正常工作 (在~4V 下工作的器件对我们的额定值具有合理的影响)。 我认为不一定会有损坏、因为您所做的任何操作似乎都表示损坏是造成的情形、但更重要的是、当电源电压过低时、器件内部没有适当偏置以按预期工作。  

    话虽如此、我确实认为与门是最佳解决方案、因为它应防止干扰数据在加电/断电期间传播到栅极。 由于收发器本身在4.5V 以下的功能运行方面可能会出现一些问题 、但与门可能会防止这种情况发生。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息-我将使用与门解决我的问题。

    此致、

    Thomas