This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:PCA9518是否支持时钟扩展?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, PCA9518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791017/pca9518-does-the-pca9518-support-clock-stretching

器件型号:PCA9518
主题中讨论的其他器件:TXS0101

尊敬的 TI 团队:

我们使用带 TI 转换器(TXS0101、3.3V 至1.8V)的 PCA9518通过电路板中的微控制器访问 PCIe 开关、PCIe 开关需要时钟拉伸支持。 当 PCIe 开关执行时钟扩展时、会在具有 TI I2C 扩展器的 I2C 总线上发生干扰、导致对 PCIe 开关的访问错误。 如果我们使用 NXP 中的 PCA9518A、则不会在 I2C 总线上看到任何干扰和错误。

根据最新的 PCA9518数据表、PCA9518不支持时钟扩展、并且在高上升加速器方面存在问题。

TI 是否有任何计划来修复 PCA9518的此勘误表?

TI 是否有一个封装兼容的器件(与 PCA9518兼容)没有此勘误表?

此致、
Amit Mittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit、

    "TI 是否有任何计划来修复 PCA9518的此勘误表?"
    目前没有计划创建替换设备。

    "TI 是否有一个封装兼容的器件(与 PCA9518兼容)没有此勘误表?"
    遗憾的是、我们不会这样做、因为该器件具有其独特的封装/功能。

    -Bobby