This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD96:SN65HVD96

Guru**** 2927530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD96, SN65HVD888, SN65HVD1782, TCAN4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791109/sn65hvd96-sn65hvd96

器件型号:SN65HVD96
主题中讨论的其他器件: SN65HVD888SN65HVD1782TCAN4420

您好!

我将使用 Sn65hvd96来替代 Sn65hvd 1782。 我想知道与这个 IC 相关的一些要点、我需要一个 具有适当组件值的 SN65HVD96应用电路原理图。如果误认为我将24V 和 GND 放置在 A 和 B 的位置、我可以在外部提供什么保护。 我想通过放置 SM712 tvs 二极管来提供与 Sn65hvd 1782相同的输出。 如果你能为我提供其他的保护,那是有益的。

此致

Divyyshu  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、SN65HVD96不是 SN65HVD1782的直接替代品。 它使用不同的信令方案、旨在在不失去通信能力的情况下进行反相(交换差分对的每一半)。 在继续之前、我想确保您理解了这一点。 (如果您希望器件符合 RS-485标准、能够承受误接线、我建议考虑使用 SN65HVD888。)

    针对较高电压直流短路的保护可能很棘手。 SM712等 TVS 二极管会钳制电压、但如果长时间暴露在短路条件下、可能会损坏。 (TVS 二极管旨在防止瞬态应力、而不是直流应力。) 您可以使用串联电阻来限制 TVS 钳位时的电流、但需要小心不要使电阻过高或可能干扰数据通信。 某些应用将使用 PTC 保险丝来提供此类保护。 它通常具有低电阻、但当 TVS 钳位和电流上升时、保险丝中的加热会导致其电阻上升、有助于将故障电流限制在可管理的水平。

    我可以提出的另一个解决方案是 TCAN4420。 它基于 CAN 而不是 RS-485、但无需外部保护组件即可耐受24V 短路。 它还可以容忍差分对输入。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我将介绍 Sn65hvd 96协议

    对于短路、我可以在输入端提供双向 Smbj26v 二极管。 如果短路、电流将遵循低电阻路径、并且我的器件将受到保护。 在这里、器件是降压转换器。 关于
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该二极管在~32V 之前不会击穿、因此根据它需要灌入的电流、峰值钳位电压可能高于 SN65HVD96的绝对最大限制。 您可能需要仔细检查该情况、然后查看是否有一些额外的限流电阻可以有效防止过压情况。 如果您意味着二极管仅用于直流/直流转换器保护、则忽略此消息。

    此致、
    最大