This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 解串器选择

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV16, SN65LV1224B, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790546/deserializer-selection

主题中讨论的其他器件:DS92LV16SN65LV1224BSN65LVDS822

您好!

如果我们有一个解串器可以将串行12位 LVDS 数据转换为并行输出? LVDS 时序如下:

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、

    遗憾的是、我们没有可接受此串行 LVDS 输入的解串器。
    串行器端是否有添加更多(或更少)位的灵活性? 如果是这种情况、请查看 SN65LV1224B (10位+起始位和停止位)或 DS92LV16 (16位)串行器/解串器器件。 串行器必须与这些解串器的预期匹配才能正常工作。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个可能的选项是 SN65LVDS822在"双通道14位模式"中:

    有两个额外的位、内部 PLL 以14倍的输入时钟频率运行。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的回复、除了12位 LVDS 数据外、还有帧时钟和位时钟。 因此、客户希望找到一个能够实现串 行到并行转换的解串器。  

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、

    我们没有解串器可以使用您提供的时序对 LVDS 数据进行解串化。 如果他们愿意对串行数据格式进行一些更改、那么我们建议的器件之一可能起作用。 例如、如果他们想要添加2个"虚拟位"以使其成为14位、那么 SN65LVDS822可能会工作(只使用1个通道)。

    此致、
    相位