This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:DS90LV001 -是否可以用作 MIPI 缓冲器?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001, SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790906/ds90lv001-ds90lv001---can-it-be-used-as-a-mipi-buffer

器件型号:DS90LV001
主题中讨论的其他器件: SN65DPHY440SS

您好!

我有4通道 MIPI、我将连接 MIPI 显示屏。

MIPI 控制器和显示屏之间的距离大于100mm、因此我想使用 MIPI 缓冲器。

TI 具有诸如 SN65DPHY440SSRHRR 的 MIPI 缓冲器。

但问题是、我需要一个无源缓冲器、也就是说、我不希望缓冲器上的任何数字接口配置设置。 但该 MIPI 缓冲器附带 I2C 接口。

我发现有一些简单的 LVDS 缓冲器、例如 DS90LV001。

DS90LV001是否可用于我的应用?

谢谢、此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、

    否;由于 LP 与 HS 模式下的电压电平不同、因此不能使用简单的 LVDS 缓冲器。 缓冲器将始终输出标准 LVDS 电压电平。

    您可以在默认状态下(无需通过 I2C 编程)使用 SN65DPHY440SS、但这取决于通道的特性。 如果您对 SN65DPHY440SS 有后续问题、请发布新的 e2e 问题、以便将其发送给支持该器件的合适人员。

    此致、
    相位