This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:分别发送 SDA 和 SCL

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790561/p82b96-separately-transmit-sda-and-scl

主题中讨论的其他器件:P82B96

大家好、

我对 P82B96有疑问。

我正在考虑下图中所示的配置。


SCL 直接从主器件连接到从器件。
通过 P82B96连接 SDA。 可以连接吗?

另外、Tx/Ty VOL 是什么? 是1V 吗?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ishiwata、

    我想问一下您尝试对该配置执行什么操作。 您似乎只是尝试缓冲 SDA 线路、而不是 SCL。

    在我看来、这种配置似乎很奇怪、因为 Sy 和 Sx 连接在一起。 这两个引脚并不意味着相互连接。 这样做不会产生任何效果。

    我需要详细了解您尝试解决的问题是什么、以及该器件是否是解决该问题的正确选择。 从我可以看到的情况来看、此配置不起作用。

    "此外、Tx/Ty VOL 是什么? 它是1V 吗?"
    它取决于 IOL。 我们不指定 Tx/Ty 的体积、但该侧应具有非常强的下拉强度、因为它至少可以支持60mA。 VOL 应该非常低(3mA 时)、因为这样、IOL 越高、VOL 就越大。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢你的答复。
    我知道无法连接 Sx 和 Sy。

    这是另外一个问题。
    如何设置未使用的引脚?
    是 GND 连接吗? 它是开放的吗?

    此致、
    石田山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishiwata、

    "如何设置未使用的引脚?"

    作为输入或 I/O 引脚的未使用引脚应通过上拉电阻上拉至 Vcc。

    谢谢、

    -Bobby