This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:IC 引脚1在条上的位置

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791020/max3243e-ic-pin-1-position-on-strip

器件型号:MAX3243E

你好

     我能否知道 IC 引脚2在红色标记下方的位置1? 谢谢你。 ~μ A  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    引脚1位于第1象限(上图左上角)、引脚2与其相邻(即、"下面"引脚1的一个引脚)。 请告诉我这是否有意义、或者我是否误解了您的问题。

    此致、
    最大