This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:TUSB8020B-Q1支持需求

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B-Q1, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788977/tusb8020b-q1-tusb8020b-q1-support-need

器件型号:TUSB8020B-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

您好、TI 人、

我对 TUSB8020B-Q1有疑问。
1.对于 USB BC1.2 (CDP)充电协议、这意味着两个通道都支持 USB TYPEA 充电器和通信?


2.该器件无需 MCU 和 EEPROM 即可工作?


3.为什么需要使用器件的引脚9来检测 USB 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个通道上的充电模式均可单独启用、并且端口1和端口2均支持列出的充电模式。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的第8.3.1节"电池充电特性"。

    正确答案2. TUSB8020B 默认模式下无需 MCU 和 EEPROM 即可运行。 但是、电池充电的自动模式等其他功能需要通过 SMBus 或 I2C 模式进行额外配置。

    引脚9用于检测是否存在上行 USB 主机检测、并启用器件内部的 USB 状态机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    重复问题1、并在以下情况下参考。
    端口1和端口2是否同时支持 BC1.2协议和 CDP 模式? 谢谢。

    USP

    DSP

    端口

    端口

    功能请求

    USB 3.0 Micro B

    端口1:USB3.0类型 A

    手机充电器和

    已将视频日期传输至集线器

    端口2:USB2.0类型 A

    手机充电器和

    传输到集线器的日期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您能帮我们回答问题吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个端口可同时启用 CDP 模式。