This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:MAX3221ECPWR 硬件审核

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790659/max3221e-max3221ecpwr-hardware-review

器件型号:MAX3221E

您好!

敬请查看随附 的 MAX3221ECPWR  硬件原理图、并为我们提供宝贵的反馈以改进设计。


谢谢

Manjunath

硬件设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manjunath、

    我查看了您提供的原理图、我看不到任何建议更改的内容。 所有连接和组件选择似乎都是正确的。

    如果您在使用器件时有任何其他问题或遇到任何问题、请告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的评论。

    Manjunath

    硬件设计工程师