This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:最小脉宽规格

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790142/am26ls32ac-minimum-pulse-width-specification

器件型号:AM26LS32AC

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. AM26LS32ACNS 是否具有能够检测的最小输入脉宽规格?

问题2. AM26LS32ACNS 是否具有能够检测的最小输出脉宽规格?

感谢您的支持。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、您好!

    虽然该器件没有此类规格、但输入端的极快脉冲确实可以由接收器的有限输入带宽进行滤波。 保守地说、您可以假设脉冲至少应与通过器件的传播延迟一样长(即35ns)。 请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的建议。 我认为这是合理的假设。 感谢你的帮助。

    此致、
    佐崎武