This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:连接 MC68360

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790645/dp83848i-interfacing-with-mc68360

器件型号:DP83848I

作为重新设计的一部分、我想将 DP83848I 以太网收发器与处理器 MC68360配合使用。在当前设计中、处理器使用 SIA (串行接口适配器)作为以太网收发器接口。 所附的处理器数据表。 DP83848是否适用于我的处理器?  

e2e.ti.com/.../6607.MC68360UM.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Remy、

    处理器数据表确实提到它可以执行以太网控制器功能。 在7-240页、还有一个方框图、显示了使用 MII 接口连接到以太网 PHY 的处理器。 但是、数据表中没有具体提到处理器支持 MII 接口。 我认为您可以将 DP83848I 与此处理器配合使用、但作为最终检查、我建议与处理器供应商确认以太网控制器支持 MII 接口。

    此致
    Aniruddha