This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:是否可用于将 CSI 摄像头转换或连接到 LVDS 对?!

Guru**** 2563290 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790767/sn65dsi85-q1-is-it-usable-to-convert-or-connect-the-csi-camera-to-lvds-pairs

器件型号:SN65DSI85-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1

你(们)好  
根据数据表、IC 是 DSI 转 LVDS 转换器、在第13页的方框图中、数据流是从 DSI 转 LVDS! 就我所知、当然、显示屏不会发送任何数据、只需接收即可! 至少我们的不是! 那么、现在出现了以下问题:
是否可以使用此芯片将 mipi/CSI 摄像头连接到 FPGA LVDS 对? (作为一个 CSI 到 LVDS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    否、此器件不能用作 CSI 到 LVDS 桥接器。 它仅是 DSI 转 LVDS。

    如果要与 CSI 连接、则需要使用包含 DS90UB953-Q1的 FPD-Link III 芯片组。 请注意、它仅兼容 CSI-2、不兼容 CSI-1。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、但 DS90UB953-Q1支持高达4MP 和30fps 的数据速率。
    遗憾的是、市场上没有任何器件可以将高分辨率 mipi/CSI 摄像头与 FPGA 配合使用!