Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI86 SN65DSI86支持团队
我有两个问题:
1.客户使用的面板规格如下
- 分辨率= 2048 x 1536
- 刷新率= 60Hz
- DP I/F = 2.7Gbps (HBR)
SoC 和 SN65DSI86l 之间的 DSI 应使用多少条通道?
2.数据表如下所述:
上述情况下的具体损耗是多少 ?
客户不需要使用 FR4、而是使用长度为20cm 的微型同轴电缆。 他们希望在考虑微型同轴电缆时估算总损耗。
注释。 下面是英特尔提供的微型同轴电缆指南。
谢谢
TAMIO