This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:带 DS125MB203的 USB3.1

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790668/ds125mb203-usb3-1-with-ds125mb203

器件型号:DS125MB203

这是相关问题的附录...

 DS125MB203是否可用作 USB3.1开关?

正确答案是否定的、不适用于 USB3.1原因是 DS125MB203输入端接、USB3接口芯片在 SS 线路上查找端接以检测是否连接了主机。

因此、接口芯 片始终会看到 DS125MB203的终端、并尝试在该线路上进行通信(不关心是否为主机)、并且从不会返回 USB2.0。

我希望这对他人有所帮助

此致

米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、米兰、
    感谢您提供更多信息。

    此致、
    Lee