请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125MB203 这是相关问题的附录...
DS125MB203是否可用作 USB3.1开关?
正确答案是否定的、不适用于 USB3.1原因是 DS125MB203输入端接、USB3接口芯片在 SS 线路上查找端接以检测是否连接了主机。
因此、接口芯 片始终会看到 DS125MB203的终端、并尝试在该线路上进行通信(不关心是否为主机)、并且从不会返回 USB2.0。
我希望这对他人有所帮助
此致
米兰