This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1471:将 SN65HVD1471收发器与 MAX14850隔离器通信时出现问题

Guru**** 2788345 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790339/sn65hvd1471-problem-in-communicating-sn65hvd1471-transceiver-with-max14850-isolator

器件型号:SN65HVD1471

大家好、我在尝试将 SN65HVD1471收发器与 MAX14850隔离器连接时遇到了问题。 请参阅以下我的连接、

R (收发器)- INA1- OUTB1 - Rx (MCU)

TX (MCU)      - INB1 - OUTA1 - D (收发器)

收发器差分对

A - TX+

B - TX -

Y - RX+

Z - RX-

在 A 和 B、Y 和 Z I 之间连接了120欧姆。 在该连接不起作用后、我将 OUTB1和 INB1之间的连接回路、现在也不起作用。 我还尝试了 I/O 引脚。 请指出我的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Y 和 Z 是发送器输出。 A 和 B 是接收器输入。 听起来您可能换用了它们-是否可以再次检查它?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图。 在硬件检查期间、I LOOP 返回 D 和 R、工作正常。 但是、当我环回 UART_TX 和 UART_Rx 时、它将不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果它在您将 D 环回 R 时正常工作、则 UART 与隔离器之间的连接必须正常。 (如果您将 Y 回路为 A、将 Z 回路为 B、它也应该起作用;您是否尝试过此操作?)

    当您将 UART_TX 回路到 UART_Rx 时、隔离器的 VccA 和 VccB 是否均已加电? 我想知道 A 侧是否处于激活状态并驱动可能干扰回路数据的低电平。

    此外、我注意到隔离器的这些端口是漏极开路。 不过、我在 UART_TX 或 UART_Rx 线路上看不到上拉电阻-这是在原理图上的其他位置实现的(还是集成到 MCU 中)吗?

    此致、
    最大