This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:本机 SMBus 支持

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790205/pca9544a-native-smbus-support

器件型号:PCA9544A

团队、

使用支持 SMBus 的电池组。

Windows 的本机 SMBus 是否支持 PCA9544A?

PCA9544A 是否允许 Windows 在 PCB 上无需额外 MCU 的情况下处理总线上的所有电池?  

我们希望所有电池中的数据都可以在 Windows 中访问、而无需在 PCB 上使用任何额外的逻辑。

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bart、

    "PCA9544A 是否 受 Windows 自带 SMBus 的支持?"

    PCA9544A 是一款专为 I2C 总线而设计的器件。 话虽如此、SMBus 是 I2C 的子集。 我注意到的主要区别是 SMBus 标准中的 VIL 和 VIH 分别是0.8V 和1.35V 的静态电压。 (标准版本3.1)

    SMBus 的电压仍然为0.4V (100kHz 和400kHz 时为4mA 和6mA)。 只要我们的器件发现 VOH 低于 I2C 标准中的 VIL、VOH (这应该由上拉电阻提供、因此这不是问题)至少为 Vcc 的70%、那么我们的器件就会在 SMBus 上工作。

    --------

    在 SMBus 上使用此器件时没有遇到任何问题、尽管其 VIL 和 VIH 与 SMBus 标准不匹配。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    谢谢你。 在电压电平方面、不应有任何问题。

    我想知道 Windows 是否可以从 PCA 芯片上的所有电池访问数据、而无需使用任何其他 MCU 或控制器?
    这意味着、将 PCA9544A 直接插入主板、并从 PCA9544A 另一侧的所有电池访问数据。

    有可能吗?

    谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bart、

    这是一个 I2C 开关、只要您向内部寄存器写入要启用的通道、就可以避免地址冲突。 如果您可以直接与器件通信、答案是肯定的。 您可以在数据表的第9节中找到相关说明。

    谢谢、

    -Bobby