This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:VOH 最大值

Guru**** 2554230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790289/ds16f95qml-voh-max

器件型号:DS16F95QML

团队可以为您提供以下帮助:

我在尝试确定该器件的接收器是否会驱动 LVCMOS 电压电平时遇到了一些问题。  它显示逻辑1输出电压的 VOH 最小值为2.5V,但没有 MAX。  所有输入电压似乎都与 LVCMOS 兼容、因此我也会确定这个、但希望得到确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    RO 是两个从 Vcc 降下的二极管、所以在室温下、当 Vcc = 5V 时、VOH 将大约为3.6V。   它将随温度和负载而变化。

    基尔比