This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:询问 TUSB1064设置

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789166/tusb1064-asking-for-the-tusb1064-setting

器件型号:TUSB1064

大家好、

客户将 TUSB1064用于 C 类应用。 该应用程序可以支持 HBR2、但 HBR3无法显示。

实验设置

1.源通过分配的 E 电缆从 PC 传输。
2.我们更改了两种不同的 E 电缆分配。 结果为负。

我们尝试将寄存器0x10和0x11的值从0x00更改为0xFF。 但这仍然是徒劳的。

C 型连接器到 TUSB1064的距离为2cm。
TUSB1064输出到 SOC 的距离为5cm。

问题:

请查看布局并提供您的意见。

2.是否有任何摆幅或驱动电流需要修改?

原理图和布局


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    它们向寄存器0x0A 写入什么值? HBR2是否使用相同的 E 型电缆?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    请参阅此处的0x0A 设置。 我们还确保回读值与通过外部 I2C 主机写入 TUSB1064的值相同。

    txn.box.com/.../o0chibdhnutz9n1rmwqjm781acg5k5yt

    HBR2使用相同的分配 E 电缆。

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    有机会、您可以将电路板和电缆发送给我进行调试吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    让我们继续通过 Helpme 系统提供支持。

    谢谢
    David