This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:当 S =低电平时、可以使2D+和2D-引脚保持悬空

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790173/ts3usb221-ok-to-leave-2d-2d--pins-floating-when-s-low

器件型号:TS3USB221
主题中讨论的其他器件:TS3USB31E

尊敬的 TI 专家:

以下客户问题:
在我们的应用中、有一个"装配体"选项、我们希望使引脚2D+、2D-悬空。 S 将为低速3.3V 单端48MHz 运行的低逻辑电平。  您是否希望此设置出现问题?

谢谢和 BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以 如果您只需要一个端口、则可以使用 TS3USB31E