This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C032B:Z 在 EN=L / EN *=H 时的含义

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C032B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790083/ds90c032b-meaning-of-z-at-en-l-en-h

器件型号:DS90C032B

你(们)好

我对 DS90C032BTM 有疑问。
当 EN = L / EN *= H 时、它被指示为 Z
这是高阻抗的含义吗? 这是否意味着它是不确定的?

当连接至后续器件时、它可能会振荡或低电平。 这是为什么?
这是因为它处于未定义状态、还是由于后置器件的处理?

此外、是否可以以开路方式处理未使用的引脚?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishiwata-San、您好!

    是;Rout=Z 表示高阻抗、因此 DS90C032B 不会驱动输出。 如果该引脚上有一些信号、则可能来自另一侧的器件或干扰/噪声。

    未使用的引脚可以保持断开状态(假设输入引脚没有端接电阻器;如果有、请参阅"接收器失效防护"部分以了解如何处理这些引脚)。

    此致、
    相位