This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:适用于 DP83867CRRGZT 外设器件

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789313/dp83867cr-as-for-peripheral-device-of-dp83867crrgzt

器件型号:DP83867CR

我们的客户询问我们以下问题、您能回答吗?

a) DP83867CRRGZT 和 HX5008NL、脉冲电子网络一起使用是否存在任何问题?

b)使用 DP83867CRRGZT 时、您能告诉我推荐的脉冲转换器或具有脉冲转换的 RJ45连接器吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kiroku-san、

    HX5008NL 应该与 DP83867CR 一同工作。 我没有听说过与 PHY 配对的磁性元件有任何问题。
    我们没有推荐的列表、因为市场上有这么多人。
    请确保磁性元件已通过 IEEE 802.3认证、且中心抽头未短接在一起。
    每个中心抽头必须是单独的、并具有自己的0.1uF 接地去耦电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross San:


    感谢您的快速回复。

    我回答了您对客户的回复。 如果引起额外的查询、我将与您联系。

    谢谢、此致、