This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332EVM:如何设置具有分裂终端和正常模式运行的 TCAN332EVM

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332EVM, TCAN332, SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789689/tcan332evm-how-to-setup-of-tcan332evm-with-split-termination-and-normal-mode-operation

器件型号:TCAN332EVM
主题中讨论的其他器件: TCAN332SN65HVD1050

大家好、团队成员。

我想使用分裂终端和正常模式操作 TCAN332EVM。
我有3个问题。

①How 我应该设置 JMP 6吗?

②I 60Ω,我可以在 R7和 R15中仅使用机具,在 C4中仅使用4.7nF,从而操作分层模式。
对吗?
2.1.11在用户指南中说[如果器件和应用支持分裂终端 JMP6...]。
是否存在 R7、R15、C4以外的其他条件以分裂终端运行?

③what 表示表5。 在用户指南中, 设备针脚5号?
在 TCAN 33x 的数据表中、引脚5具有 NC/SHDN/FAULT 功能。
什么是 Vref/SPLIT?
如果我想运行分裂终端模式,我是否应该考虑 Vref/SPLIT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1:
    对于 JMP 6、该跳线为 EVM 提供了灵活性、以便支持具有不同引脚5功能的多个器件。 对于 TCAN332、引脚5是一个无连接(NC)引脚、因此无论跳线位置如何、JMP6都不会对运行产生影响。 如果引脚5上有数字输入、例如关断(SHDN)、则可以根据需要实现4.7k Ω 上拉电阻。
    如果您在 EVM 上实施了 SN65HVD1050器件、则该器件在引脚5 (VREF)上具有基准电压输出、并且 JMP6应设置为 VREF 位置。

    看起来您只是在使用 TCAN332器件、因此在您的情况下、引脚5是"无连接"、JMP6可以留在任何位置。

    2:
    是的、您可以为 R7和 R15实现60 Ω 电阻器、为 C4实现4.7nF 电阻器。 只要 JMP4和 JMP5断开连接、您就可以使用分裂终端进行操作。

    3:
    如前所述、用户指南和 TCAN33XEVM 允许灵活使用具有各种功能的多个器件。 Vref/SPLIT 仅用于引脚5具有该功能的器件、如 SN65HVD1050器件。 在您的情况下、这不是必需的。

    这有帮助吗?

    此致、
    Max Megee
    TI 收发器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我的所有问题都已得到解决。

    谢谢。