Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB2036 您好!
我想知道与上一篇文章相同的事情。 在一些 TI 示例中、DP0和 DP0PUR 之间直接连接了一个1.5k 电阻器、而其他电阻器使用外部 NPN、基极连接 USB 的5V 电压。 您何时将配置用于另一个?
在我的案例中、我有一个嵌入式解决方案、在单个电路板上有三个 USB 器件、因此我使用 TUSB2036为这三个器件提供一个上流连接器。 TUSB2036和 USB 器件在电路板上具有3.3V 电源、并且不依赖于 USB 5V 输入。 此外、电路板可能不会始终存在 USB 连接、但我希望它在连接 USB 时进行枚举。
您能否提供有关 DP0PUR 连接以及 RESETn 的建议? 我计划将15k + 1uF RC 连接到板载3.3V。
谢谢