This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:节点增加与数据速率之间的关系

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789758/thvd1552-relationship-between-the-increase-of-nodes-and-data-rate

器件型号:THVD1552

大家好、员工

节点增加与数据速率之间的关系


在 THVD1552数据表中、节点被描述为196。

Q1:如果您将256个(节点)连接到 THVD1552、信令速率是多少?
Q2:不能支持256个节点、通信本身是否起作用?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    指定收发器支持的节点数通常取决于其输入泄漏电流。 这是因为随着泄漏电流的增加、每个驱动器电路都需要增加其自身的输出电流、这通常会降低输出差分电压振幅(由于驱动器电路的输出电阻不为零)。 因此、RS-485驱动器通常定义为在由两个并行120 Ω 终端电阻器以及32个"单位负载"(代表网络上的其他收发器)加载时满足最低输出电平。 您可以在此博客中阅读有关单元加载概念的更多信息:

    e2e.ti.com/.../rs-485-basics-how-to-calculate-unit-loads-and-the-maximum-number-of-nodes-on-your-network

    如果节点数量增加到超过指定电平、则驱动器可能无法满足其指定的输出电压电平。 由于 RS-485驱动器的最小输出差分振幅为1.5V、而 RS-485接收器的最大输入灵敏度为200mV、因此该标准中有一些减小幅度的空间。 因此、如果应用使用的节点数大于收发器指定的节点数、则它可能仍可以工作(通信)、但可能不完全符合 RS-485标准的指导、并且可能在电缆支持距离等方面受到更多限制。

    请注意、这些是直流问题、不考虑信令速率。 不过、在实践中、节点数量也会受到信号完整性问题的限制、信号传输速率越高、这些问题就会变得更加严重。 不过、这些限制不能从收发器的角度来指定、因为它们将取决于布线和网络架构。 限制较高数据速率下节点数量的常见因素是来自未端接的"存根"线路的反射(这将反射回并干扰预期信号)以及来自电缆和节点的累积负载电容 (这将降低信号的转换速率并限制可实现的最大数据速率)。

    我希望这一切都很清楚,但如果你有任何问题,请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Max-San

    感谢您提供易于理解的说明。
    检查实际信号质量并进行评估以调整收发器的数量。
    此致
    自助餐厅