This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982-EVM:可编程为15V 和20V

Guru**** 2930400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982-EVM, TPS65981EVM, TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789116/tps65982-evm-programming-to-15v-and-20v

器件型号:TPS65982-EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65981EVMTPS65988TPS65987D

您好、E2E、

我代表我的客户发布。  他们希望使用 TPS65982-EVM 通过5V、9V、15V 和20V 电压轨测试产品。  但是、查看用户指南的表2、我们看起来会生成5、12和20V 电压。  

我们为什么在用作电源时选择这些电压输出?  我们如何无法将器件配置为9或15V?  

看起来可以使用 TPS65981EVM。  我们的产品系列中是否有任何其他 EVM 可用于生成5V、9V、15V 和20V 电压源?

谢谢!

Russell   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    我强烈建议将 TPS65987D 和 TPS65988用于新设计。 每个 EVM 都有一个具有所需功能的 EVM。

    所有 TPS659xx USB PD 控制器均可使用 www.ti.com/.../tps6598x-config 上的配置工具进行定制
    用户能够设计简单或复杂的电力输送行为。 在这种情况下、用户能够指定所需的源 PDO、包括5、9、15和20V 的合同。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    感谢您的建议。 我的客户将仅使用此器件为其产品供电(灌电流)、并将低批量使用此 EVM (拉电流)。 他们可能需要2-4个 EVM、但需要涵盖5、9、15和20V OUT 用例。 考虑到这一点、哪一项最容易启动和运行? TPS65987D 和 TPS65988之间的主要区别是什么?

    话虽如此、我们讨论了如何使用 USB-C 作为源来创建产品。 在这项测试中获得良好的体验将对下一代设计工作大有帮助。

    谢谢!

    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    最高级别的区别是 TPS65987D 是单端口器件、而 TPS65988是双端口器件。

    开箱即用配置适用于4个源 PDO:5、9、15、20V。我建议使用配置工具更新到最新的补丁固件。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、
    再次感谢。 这很有帮助。 您知道为什么 TPS65982-EVM 仅可编程为5、12和20V? 他们已经拥有其中一个、因此、如果有办法输出9或15V、明智的资源分配就会更好。

    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    一般问题是 EVM 是在几年前开发的、硬件和规格都已经成熟并发生了变化。 可用电压最初与规范相同、但此后经过了修订和更改。

    此致、
    Scott