This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:是否可以上拉 OS 引脚?

Guru**** 2532060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788901/tusb551-whether-the-os-pin-can-be-pulled-up-or-not

器件型号:TUSB551

大家好 、

是否可以上拉操作系统引脚? 如果可以、输出电压范围是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    操作系统可以拉低或保持悬空、但不能拉高。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请您分享详细原因吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    OS 是一个2状态输入、已集成上拉和下拉电阻器、因此它只能支持两个输入电平、下拉或悬空(同时启用内部上拉和下拉电阻器、因此电压为 VCC/2)。 为了支持外部上拉、需要将该输入作为三态输入。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果 它是2状态输入、它应该 接受 上拉电阻、上拉电阻可能属于 悬空状态。 请帮您检查一下。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    上拉属于浮点、因此您可以使 OS 保持浮动、而是将其上拉。

    谢谢
    David