This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:Google NB 问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788454/sn75dp130-google-nb-issue

器件型号:SN75DP130

你好

      客户使用 DP130默认设置。 测试其他 NBS 后、DP 信号将在转接驱动器后平稳地点亮面板。 但是、如果使用 Google NB、客户会发现发送到 DP130输入的双通道 DP 信号。 但没有 DP130输出信号、因此无法点亮面板。 我能否知道问题的根本原因是什么? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick

    您可以分享他们的原理图吗? 它们是否还可以转储 DPCD 寄存器值?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

           请参阅以下内容。 客户询问 NB 是否发送1通道或2通道 DP 信号、该信号无法点亮任何 NB 上的面板。 仅4通道 DP 信号正常工作。 请帮您检查。 谢谢你。  

    BR

    Patrick

     

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick

    如果4个通道正常工作、但1个通道或2个通道不工作、则有两种可能

    通过 AUX 进行的信道通信不正确、拉电流、DP130和灌电流都需要设置为1信道或2信道。
    2.通道到 Type C 连接器的映射不正确。

    对于#2、您能否同时在输入侧和输出侧共享连接? 我假设这是 DP 灌电流应用?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

            是的。 它是接收器应用。 请参阅以下内容。 您能否帮助解决问题的根本原因? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick

    通过 AUX 进行的信道通信不正确、拉电流、DP130和灌电流都需要设置为1信道或2信道。
    ***它们是否有 CC 和 AUX 协议分析器? 他们需要查看 CC 日志文件以查看请求的双通道 DP 模式(启用了多功能位)。 然后、他们需要查看 AUX 日志文件、以查看源、DP130和接收器全部设置为2条信道。
    2.通道到 Type C 连接器的映射不正确。
    ***对于 DP 2通道,请探测 MUX 和 DP130输出的两端,它们是否仅在 DP0和 DP1上看到 DP 信号?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

           客户遵循示例 tp 设置、仅 DPCD 100h 上的蓝线差设置为0A (HBR)。 谢谢你。  

          

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick

    在 DP 2信道模式下、它们能否探测多路复用器两侧的 DP 信道0和信道1以及 DP130的输出、以确保信道0和信道1上存在数据?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    客户逐个测试一个通道。 它们发送 LAN0信号、而其他通道仅向 DP130发送时钟。 DP130的输出端具有 LAN0信号。 在发送 LAN1信号时、其他通道将时钟发送到 DP130。 DP130输出端没有 LAN1信号。

    根据原理图、LAN3信号连接到 DP130的 DP0/DN0引脚。 lan0信号连接到 DP130的 DP1/DN1。 DP130处于默认设置。 如果发送四通道信号、DP130可以正常输出信号到更分频器。


    1、上述测试中 DP130后无信号的问题根本原因是什么?

    2.链路训练后、DP130的 DP0/DN0和 DP1/DN1将启用、当源发送双通道信号时、DP2/DN2和 DP3/DN3将禁用?

    3.如果禁用链路训练,DP130是否可以将所有通道设置为打开以解决此问题?


    BR
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick

    它们在 DP130输入端或 Type C 连接器输入端将信号发送到何处?

    当看不到 LAN1信号时、是否在 DP130输出的 DP1/DN1处看不到? 如果看不到 LAN1信号、是否看到时钟信号?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    客户使用的测试设备通过 Type C 连接器发送单通道信号。 他们提到外观具有 DP130的输入信号、但没有 DP130的输出信号。 造成这种情况的根本原因是什么? 如果是相关的通道映射问题、这应该不是 DP130的任何信号输入、对吧? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick

    他们是否可以通过向寄存器0x03h 的位3写入"1"来禁用 DP130降噪?查看它们是否可以获得输出?

    谢谢
    David