This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:如果两个电源都为3.3V、那么这是否可以用作 I2C 中继器?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9517, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789550/tca9509-can-this-be-used-as-an-i2c-repeater-if-both-supplies-are-3-3v

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件: TCA9517PCA9306

您好!

如果 VCCA = VCCB = 3.3V、TCA9509是否可以用作 I2C 中继器?

数据表中指出、两个电源都可以接受3.3V 电压、因此看起来应该正常工作、因为两个最大电压是相同的:

但更进一步地说:“对于电平转换应用,以下情况应该是正确的:VCCA≤(VCCB–1V)”

我将此用作中继器,而不是转换应用程序。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael、

    我是否可以问您为什么选择 TCA9509?

    如果您希望在 Vcc1=Vcc2处使用 I2C 缓冲器、我可能会推荐 TCA9517。 TCA9509旨在与 VccB>VccA+1V 配合使用、因此在 Vcc1=Vcc2下使用可能会违反数据表规格。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢您的快速回复。 我的客户已经选择了 TCA9509。 TCA9306是否可以工作? 更小的封装选项将是理想选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael、

    " TCA9306是否可以工作?"
    我想确定、您是指 PCA9306还是 TCA9509? (还是我们的 RTM 版 TCA9306?)

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是 PCA9306、感谢您的澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael、

    因此、PCA9306是一款电平转换器、如果您在此器件上将器件用作 Vcc1=Vcc2、则唯一有利的一点是您可以使用使能引脚像开关那样禁用它。

    我需要非常清楚、PCA9306不是真正的缓冲器、这意味着它不会重新驱动信号。 如果客户尝试通过禁用器件来分离/隔离总线、从而使下游 I2C 与主 I2C 总线保持分段、则该器件将起作用。 如果 I2C 总线负载重且需要转接驱动器/缓冲器、则 PCA9306不是一种合适的解决方案。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bobby、

    感谢您的解释。 客户确实需要真正的 I2C 缓冲器。

    它们的规格为:2mm x 2mm 或更小、两个电源上的3.3V、最大 SCL 为400kHz

    我们是否有适合的东西? 我想确保我不会遗漏任何东西。

    谢谢、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael、

    请检查您的电子邮件吗? 我已向您发送一条消息、以了解更多详细信息。

    目前、我们没有解决方案、但可能会在我们的积压工作中出现类似的情况。

    谢谢、
    -Bobby