This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:RS485供电保护

Guru**** 2511665 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888, TIDA-00527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789473/sn65hvd888-power-over-rs485-protection

器件型号:SN65HVD888
主题中讨论的其他器件: TIDA-00527

您好!

我们选择 了 SN65HVD888芯片进行24V RS485通信供电。

建议在输出(D+、D-)端子点处使用合适的保护装置。

谢谢你

Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    您如何将数据和电力线相结合? 它与 TIDA-00527类似吗?

    此外、您的系统在瞬态抗扰度方面有哪些要求? 我提出的原因是 SN65HVD888器件已经集成了相对较高水平的 ESD 保护。 如果您希望抗扰度超出收发器支持的范围、最好了解确切的目标、以便我可以验证 TVS 是否能够支持目标。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的支持。

    是的、与 TIDA-00527链接的概念相同。

    正常的5V 或3.3V RS485通信、我们可以提供 TVS 二极管(SM712系列)和防脉冲电阻器。

    但通过 RS485电力线供电 VCC 具有24V 电压、因此我们无法在此应用中使用 SM712 TVS 二极管。

    请建议使用合适的保护、我们也希望防止230VAC 电源供电。 我们是否可以在 D+或 D-数据线路上添加保险丝作为串联?

    请提出同样的建议。

    谢谢你

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    如果将 TVS 二极管放在收发器和交流耦合电容器之间(而不是放在交流耦合电容器和电缆连接器之间)、则它不会因电力线而产生直流/低频应力。 因此、即使与24 VDC 或230 VAC 电源耦合配合使用、也可以使用现有的 SM712解决方案。 如果这毫无意义、请告诉我。

    此致、
    最大