This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:关于更高速率的解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789626/ds90cf386-about-higher-rate-solution

器件型号:DS90CF386
主题中讨论的其他器件:DS90CR486

尊敬的支持团队:

对于 DS90CF386M、它只能支持仅适用于1080p30数据的85M clk、对吧?  我们是否有可支持148.5M clk 的解决方案? 最好与 DS90CF386MTDX 引脚对引脚兼容。 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    接口是否必须是 LVDS 到24位并行 RGB? 我不认为我们有任何这样的器件可以支持148.5MHz 时钟。 最接近的是 DS90CR486、但它仅支持高达133MHz 的频率。

    此致、
    I.K.