This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:交换差分信号 TX +/TX -和 RX +/RX

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789745/hd3ss6126-exchange-the-differential-signals-tx-tx---and-rx-rx

器件型号:HD3SS6126

你(们)好  

根据规范上的引脚、USB 3.0输入和输出的差分信号 TX +/TX -和 RX +/ RX -在布局上交叉。

我们能否交换输入和输出的差分信号 TX +/TX -和 RX +/RX -以避免 PCB 上出现穿孔?

谢谢你

此致、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry

    您可以在 TX 和 RX 之间进行切换。 请确保输入信号方向与输出信号方向相匹配。

    谢谢
    David