This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:模拟 LaunchPad

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789584/ds90ub949-q1evm-analog-launch-pad

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

您好:

我是 Mauricio、他正在寻求支持。 简单的问题是、我一直在 使用模拟 LaunchPad 来测试 DS90Ux949-Q1 EVM 并测试器件、但现在我要面临 OS 更改为 Windows 10的问题。 根据 ALP 软件设置、它不支持 Win10 (仅 W7 64位)。 您是否有解决方案或其他选项。 这真的很重要、因为我没有拒绝 Windows 10的选项。 请告诉我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mauricio、您好!

    ALP 在 Windows 10中工作正常。 安装时遇到了一些问题吗?

    此致、
    Casey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、明天我要将操作系统更改为 win10、我担心这一点。 根据您的回答、这不应该是任何问题。 如果出现问题、我会提出一些问题。 感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mauricio、

    好的、我们团队中有50%以上的人在内部使用 Windows 10、我们都使用 ALP、没有任何问题。  

    此致、

    Casey