This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810-Q1:长期热关断条件

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789698/tps25810-q1-long-term-thermal-shutdown-condition

器件型号:TPS25810-Q1

您好!

如果 TPS25810-Q1处于长期(1000h)热关断状态、TPS25810-Q1是否损坏?

热关断条件意味着重复热关断和重新启动。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    对于汽车器件,TI 通常会进行100,000小时的热循环,并保证10年的使用寿命。
    我不认为热关断1000小时循环会失败。