This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A 未使用的引脚

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788530/tca9548a-tca9548a-unused-pin

器件型号:TCA9548A

你(们)好,先生

如何处理 下游 I2C 对的未使用引脚? 绑定到 VCC 或 GND? 或达到 Vcc?

谢谢

雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雨天好、

    最好的选择是通过电阻将端口上拉至 VCC。 这样、如果无意中启用了任何未使用的通道、I2C 通信仍然可以正常进行。 不过、只要通道被禁用、它将保持高阻抗、因此其上的电压并不重要(无论通道的高低电平都不会导致问题)。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max
    为了节省 PCB,只要我将未使用的引脚设置为由控制寄存器禁用并且只启用可能不需要上拉寄存器的指定通道,对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雨水、

    是的、您回答正确。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max