请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 尊敬的技术支持:
我在一个板上有 TI PHY DP83867ERGZ、在另一个板上有磁性元件、MDI 信号通过 PCI 连接器连接。 您能否为 PHY 提供一些模型或波形、以便我可以确保 RJ-45上的波形符合输出标准? 可以为输入信号做些什么?
(1) PHY 和磁性元件以及(2)磁性元件和 RJ-45之间的布线长度要求是什么?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的技术支持:
我在一个板上有 TI PHY DP83867ERGZ、在另一个板上有磁性元件、MDI 信号通过 PCI 连接器连接。 您能否为 PHY 提供一些模型或波形、以便我可以确保 RJ-45上的波形符合输出标准? 可以为输入信号做些什么?
(1) PHY 和磁性元件以及(2)磁性元件和 RJ-45之间的布线长度要求是什么?
谢谢你。