This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E 和变压器

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789092/dp83867e-dp83867e-and-transformer

器件型号:DP83867E

尊敬的技术支持:

我在一个板上有 TI PHY DP83867ERGZ、在另一个板上有磁性元件、MDI 信号通过 PCI 连接器连接。 您能否为 PHY 提供一些模型或波形、以便我可以确保 RJ-45上的波形符合输出标准? 可以为输入信号做些什么?

(1) PHY 和磁性元件以及(2)磁性元件和 RJ-45之间的布线长度要求是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了确保您的合规性、您可以参考以下文档:
    www.ti.com/.../snla239a.pdf

    它提供了 IEEE 规范限制、可帮助您确定实施的质量。
    大多数示波器供应商还支持用于 IEEE PMA 验证的软件包。

    我们对布线长度没有具体要求。