This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:SCLK 中的振铃

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789499/tca9545a-ringing-in-the-sclk

器件型号:TCA9545A

大家好、

我的客户使用 TCA9545、如下所示:

但有时时钟丢失、I2C 通信故障。如下所示:

他们检查 SCLK 并发现故障边沿中有振铃。

您能否帮助分析振铃是否会干扰 TCA9545并导致 SCLK 丢失? 如果是、是否有任何注释来消除振铃?

如果这不是由振铃引起的、原因可能是什么?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Lacey、

    "您能否帮助分析振铃是否会干扰 TCA9545并导致 SCLK 丢失? 如果是、是否有任何注释来消除振铃?"
    您当前是否看到丢失/额外的时钟脉冲?
    SCL 上的这些凸点之间的时间差是多少?
    总线阈值上的从器件是触发还是触发压摆率? 大多数从器件都是阈值触发的、因此它们需要低于/高于特定值、然后才能注册低电平/高电平。

    "如果这不是由振铃引起的、原因可能是什么?"
    一些信号看起来像是噪声、可能在3.3V 电源轨上增加更多电容会对此有所帮助。 其中一些还看起来像器件所具有的导通 FET 架构的影响。

    谢谢、
    -Bobby