This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211RWBR EQ 调节用途

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169313/tusb211-tusb211rwbr-eq-adjustment-qusetion

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB216

您好、支持团队

我们对 TUSB211RWBR EQ 调节有一些疑问、提前感谢。

根据数据表说明、EQ 下拉电阻器需要满足以下范围。

如果电阻器超出范围、 是否可能造成损坏?

除了下拉电阻器的调节之外、是否还有其他引脚可以调节?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    与 TUSB211不同、我建议使用 TUSB216、TUSB216具有比 TUSB211更多的用于补偿信号质量的旋钮。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    感谢您提出关于 TUSB211 EQ 下拉电阻器 Raneg 的建议、如果超出范围。

    有什么副作用?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    使电阻器超出范围不会损坏器件、但您将无法对 USB 高速信号应用预期的均衡量。  

    谢谢

    David