This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT101:LVPECL 设计

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169371/sn65lvdt101-lvpecl-design

器件型号:SN65LVDT101

(1)为什么可以使用(VCC-2V)进行连接?
(2)为什么 Output+和 Output-的 VCM=2V?

(3)为什么交流耦合 VTERM=VCC-1.3V 或不是 VCC-2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1)为什么可以使用(VCC-2V)进行连接?

    驱动以低于器件电源2V 的电源为基准的负载、可确保输出驱动器中的最终晶体管级始终处于导通状态。 在共模电压低于本地电源轨2V 的情况下、戴维南负载通常用于创建50 Ω 有效端接。 使用了许多其他实现。 实现的特定负载的关键在于了解 ECL 驱动器输出级是电压驱动器、其输出电压始终以器件的正电源轨为基准。 被驱动的负载必须确保每个输出桥臂上的最终晶体管始终处于有源区域中。

    (2)为什么 Output+和 Output-的 VCM=2V?

    这是为了满足2V 的 LVPECL 接收器共模电压要求。

    (3)为什么交流耦合 VTERM=VCC-1.3V 或不是 VCC-2V?

    这是为了在接收器上建立2V 的 LVPECL 共模电压。

    谢谢

    David