This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS1178:绝对最大值的下限

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS1178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169311/sn75als1178-lower-limits-of-absolute-maximum

器件型号:SN75ALS1178

大家好、


我对 SN75ALS1178有疑问。

DE 引脚(引脚4、引脚12)和驱动器输入引脚(引脚9、引脚15)的绝对最大额定值的下限是多少?
数据表中仅列出上限值。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有从 GND 到输入引脚的钳位二极管。 保持高于−0.5V、以防止电流流经这些二极管。

    (许多数据表都规定、如果二极管电流受限、则电压最低、但 SN75ALS1178数据表并未规定此类限值。)