This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:TUSB551RWBR、工作温度

Guru**** 2819195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168598/tusb551-tusb551rwbr-operating-temperature

器件型号:TUSB551

我想知道 TUSB551RWBR 在工作模式下是否能够承受+85C 的环境温度。

根据数据表、器件工作温度为-40C 至+85C

但根据我在+85C 时的计算、结温超过了建议的+105C 结温

计算

AMb =+85C

结至环境电阻 RJA = 175.2 C/W

VCC= 1.8V

ICC-有效= 82.35mA

PD= Vcc* ICC= 0.1485W

结温=(RJA * PD)+ 85C

           =+111 C  

因此、结温超过器件的建议结温(+105C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关结温、请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

     您使用的公式、结温=(RJA * PD)+ 85C、  RθJA 热参数应用不当、因为 RθJA 不仅是封装的可变函数、 但也具有许多其他系统级特性、例如安装部件的印刷电路板(PCB)的设计和布局。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认器件可在+85C 环境温度下运行。  如果是、在什么条件和设置上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该器件将在85°C 的温度下运行。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢