This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0422:TXCLKOUT±信号具有不同的偏移电压。

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168589/ds92lv0422-txclkout-signal-has-different-offset-voltage

器件型号:DS92LV0422

大家好、

我使用421&422进行系统验证。 我发现422 CLKOUT±具有不同的偏移电压。 CLKOUT+具有1.2V 失调电压、而 CLKOUT-没有失调电压、且其振幅非常高。 因此、会导致显示错误。

CLKOUT±信号如下:

     

您能不能±回答这样一个问题:422 CLKOUT Δ Σ 具有不同的失调电压、而 CLKOUT 的振幅为何如此高

提前感谢。

此致、

栋城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐城、您好!

    感谢您的提问! 我想  ±422 CLKOUT Δ Σ 具有不同的失调电压和 CLKOUT 的振幅为何如此之高、并将很快返回给您。

    尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    期待您的回复。

    我想再问一个问题:  

    我发现421&422在32.5MHz PCLK 中可以正常工作、而在48MHz 或更高的 PCLK 中、421&422无法正确传输视频数据。48MHz PCLK 中的数据传输如下(黄色线是421的视频输入、绿色线是422的数据输出):

    请回答为什么421&422无法在高于32.5MHz 的 PCLK 应用中工作提供帮助。

    谢谢。

    此致、

    栋城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐城、您好!

    您是否在特定的421/422中看到过这种情况? 您是否看到了其他器件? 此问题的频率是多少? 您是否完成了 AB 交换。

    您是否有可供我查看的原理图?

    421和422可在10MHz 至75MHz 范围内工作、可在高于32.5MHz 的 PCLK 应用中工作。  

    该器件上的寄存器设置是什么?

    尊敬的、

    William Y.