This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410EVK:如何减少抖动?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410EVK, DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165429/ds100df410evk-how-to-reduce-jitter

器件型号:DS100DF410EVK
主题中讨论的其他器件: DS100DF410

大家好、这是我的第一篇文章。

我们正在考虑使用 DS100DF410EVK 的10GbE 重定时器。
可使用哪些设置来减少抖动?

以上是输入眼图波。

以上是通过 DS100DF410EVK 的输出眼图波。

当前 SigCon 状态如下。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上面的波形显示了 DF410EVK 输出端的抖动。 请考虑以下几点:

    1)。 请确保设备已锁定- CDR 锁定指示已激活。

    2)。 这种传入抖动可能在 CDR 环路带宽内。 请提供显示此测量设置的方框图。  

    3)。 请提供 DF410的寄存器转储。 使用 GUI、您可以转到低级并单击 Save All (全部保存)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的建议。

    我将发送方框图和寄存器转储数据。


    请访问 regards.e2e.ti.com/.../df410evk_5F00_1028.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sim、

    您是否尝试过调整 传输去加重功能?  如果是、是否有改进?  此外、示波器能够进行的最佳抖动测量是什么(即、您使用黄金发送器观察到的抖动量)?

    传输去加重和 CDR 环路带宽是主要设置、可通过调整来更改观察到的抖动。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    我还没有尝试调整发送去加重功能。
    因为它是一个没有 I2C 控制的传输系统。
    我将使用 JIG 来尝试它、所以请稍候。

    下面是 FPGA 输出的波形。

    FPGA 输出端存在抖动、但由于电路修正、无法纠正此问题。

    这就是我希望使用重定时器 IC 降低抖动的原因。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sim、

    请尝试调整传输去加重、以查看这是否会改善您的测量结果。  话虽如此、我想知道 我们观察到的某些抖动是否是范围的限制。  通常、当 EVM 和测量设备之间没有太多的插入损耗时、我们期望 DS100DF410提供非常干净的输出。  请参阅以下数据表中的示波器截图。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    很抱歉耽误您的确认。

    由于所用的光学模块没有可变的加重功能、因此我将系统更改为下图所示的系统、并更改了 FPGA 的加重功能。

    FPGA 默认波形

    FPGA 预加重设置波形

    FPGA 预加重处的 EVK 输出波形

    它不会像数据表那样是示波器截图。

    还有事要尝试吗?

    最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sim、

    可用于减少抖动的主要重定时器设置是发送去加重和 CDR 带宽。  此时、调整 CDR 带宽似乎是最合适的操作、因为它看起来不需要去加重。

    为了了解调整 CDR 带宽是否有用、请使用 BERT 生成信号并在信号中启用各种抖动、这一点很有价值。  通过执行此操作、您可以观察重定时器是否按预期响应抖动。

    此时、您是否对从重定时器 TX 观察到的眼图张开度有疑问?

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢你的建议。
    使用 BERT、我们发现当抖动带宽约为5MHz 时、眼图张开、抖动显著降低、但当抖动带宽约为1MHz 时、抖动保持不变、眼图不打开。

    那么、问题是、是否有寄存器可调整 DF410的 CDR 带宽?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sim、

    我认为您的测量值与重定时器 CDR 带宽非常相关。  默认情况下、它大约为5MHz、因此 CDR 不会跟踪抖动> 5MHz 是合理的。

    CDR 带宽是可调的(见下文)、但不能降低至1MHz。  下面的屏幕截图摘自我们的10G 重定时器编程指南、下面也链接了该指南。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snla323

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    您告诉我我我可以调整 CDR 带宽。
    最初的目标已经实现。

    谢谢、
    仿真