This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416:TCAL6416和 TCA6416之间有何差异

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416, TCA6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169286/tcal6416-what-is-the-difference-between-tcal6416-and-tca6416

器件型号:TCAL6416
主题中讨论的其他器件: TCA6416

我们现在提供了 TCAL6416RTWR。 您能解释一下这些差异吗?   客户是否可以使用 TCAL6416RTWR 而不是 TCA6416RTWR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这些器件之间的主要差异是电压电源电平。 TCA 的 VCCI/VCCP 范围为1.65V-5.5V、而 tcal 的范围为1.08V 至3.6V  

    TCAL6416还修复了 TCA6416器件出现的/RESET 和 INT 勘误表。  

    如果电压电平变化情况良好、客户可以将 TCAL6416RTWR 用作替代器件。  

    此致、

    Tyler