This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD047A:SN65MLVD047A 相关问题

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168932/sn65mlvd047a-sn65mlvd047a-related-issues

器件型号:SN65MLVD047A

您好,

在客户应用中使用交流耦合是否可行? 有关详细信息、请参阅附录。

e2e.ti.com/.../FUXI_2D00_MLVDS-Analysis_2D00_20221027.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    查看客户的交流耦合图、可以看到没有共模电压进入接收器。 对于交流耦合、您需要为每个接收器提供正确的偏置。 否则、接收器将提供失效防护选项。

    偏置电路应恢复共模和差分电压。 此外、需要考虑电阻器容差、因为它们可能会影响占空比并使信号不平衡。

    您可以参阅本应用手册中的图3和图4: 如何终止 LVDS 连接 、了解如何为每个接收器提供偏置电路。

    具有直流平衡的数据模式也很重要、否则您可能会遇到直流漂移。

    我附加了一张图片以寻求帮助。  

    此致、

    Josh