This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:LED 不稳定行为

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168171/dp83848i-led-unstable-behavior

器件型号:DP83848I

大家好、

自协商后、当在10BASE 上运行时由于移除电缆而导致链路断开时、LED_SPEED 会亮起片刻。
你有解决方案吗?

它被选择为 LED 模式3、因此在10BASE 中 LED_SPEED 被关闭。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Takahashi-San、

    我们正在描述和复制此行为-请给我们留出一些时间。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    感谢您的耐心-我未能重复此行为。 当 LED_SPEED 瞬间开启时、您的应用中是否会出现任何问题?

    此致、

    Evan