This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:是否支持一帧或两帧唤醒

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1167-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169061/tcan1167-q1-whether-to-support-one-or-two-frame-wake-up

器件型号:TCAN1167-Q1

你(们)好

我想知道、TCAN1167-Q1支持一个帧唤醒。 以及如何从我们的数据表中了解这些信息。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南小、

    什么是单帧唤醒? 当我们的所有 TCAN 器件在总线上看到有效 WUP 时、它们将唤醒。  我们在数据表的第9.4.1.4.1节中介绍了 WUP。

    如果您想了解 WUP 的工作原理、我已经编写了一个常见问题解答、您可以在其中阅读更多有关它的信息。

    最棒的

    Chris