This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:数据表中未完整封装形式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1174, TUSB4041I-Q1, TUSB8041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169131/tusb4041i-q1-the-package-in-formation-are-not-complete-in-the-datasheet

器件型号:TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1174TUSB8041-Q1

大家好、

数据表中没有完整的封装信息、客户需要完整的封装信息、如 ADS1174数据表第36-39页。 它使用与  TUSB4041I-Q1相同的 PAP 64封装。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1174.pdf?ts=1667285342973&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1174

即使我使用 TI .com 工具搜索  PAP 64软件包、我在其中下载的文档仍然为空... 您可以帮助满足这种支持需求吗?

https://www.ti.com/packaging/docs/searchtipackages.tsp?packageName=QFP

https://www.ti.com/lit/ml/mpqf071c/mpqf071c.pdf?ts=1667911071319&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fpackaging%252Fdocs%252Fsearchtipackages.tsp%253FpackageName%253DQFP

谢谢!
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    TUSB8041-Q1数据表中显示了封装信息、如下所示、他们还在寻找什么其他信息?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     由于物理散热焊盘不规则、因此客户需要我们提供建议的图表。  如 ADS1174数据表第36-39页。

    这意味着客户希望我们将 ADS1174数据表第36-39页添加到 TUSB4041I-Q1 数据表中、而不是您捕获的简单数据表。


    或者、我们可以在单个文件中提供"PAP 64"软件包信息、然后提供给它们、但当我在 TI.com 上下载单个文件时、该文件实际上是空的。 正如我先前提到的。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    我向您发送了 TUSB4041IEVM 电路板文件、他们可以从电路板文件中参考散热焊盘设计。

    谢谢

    David