This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LS32MQML:VOH 是输出电流的函数

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169121/ds26ls32mqml-voh-as-a-function-of-output-current

器件型号:DS26LS32MQML
主题中讨论的其他器件:AM26LS32A

您好!

电流数据表(SNOSAM6B)中指定的 VOH_MIN 等于2.5V、输出电流为440uA、电源电压(Vcc)为4.5V。

数据表的第一版(美国国家半导体公司)在相同条件下(Iout = 440uA / Vcc = 4.5V)指定了4.2V 的典型 VOH、而该值在数据表的当前修订版中不再提供。

我有一个使用 DS26LS32M 的应用、其中输出电流相当高于440uA、标称电源电压相当接近5V。

此外、最小值(2.5V)和典型值(4.2V)之间的差异意味着显著的扩展(制造工艺? 温度? 其他?) 这对电路尺寸有很大影响。  

为了能够在我的应用中正确调整电路的大小、我需要最小/典型/最大电源电压条件下 VOH = f (IOH)的曲线、如 AM26LS32A 数据表(SLLS115F、图1)中所示。 这些数据是否来自 TI、您能否与我分享?

此致、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    此数据表中不存在这些曲线-尤其是对于10年以上的器件、遗憾的是、我们在较新器件上提供的数据表图形和信息通常较少。 某些数据表确实包含了这段时间内的这些信息、但与较新器件上的信息不一致。  

    我可以说、AM26LS32A 和 DS26LS32M 将具有非常相似的 VOH 曲线-它们具有相同的测试条件和规格结果 -正如命名所暗示的、它们在设计中是相关的 (不是1比1、但有很多相似之处)。 典型值仍可能在4.2V 附近挂起-导致巨大扫描的最大因素主要是温度(过程等因素可能具有一定的容差-但最大的因素应该是温度) 在高温下运行会增加输出阻抗的应用中、即使在高温下、最小值也不是很可能、因为它在本质上是有限制的。  

    如果 有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson